This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:RS485模式只能在无法接收的情况下发送

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002469/tl16c754c-rs485-mode-can-only-transmit-while-cannot-receive

器件型号:TL16C754C

大家好、

我的客户正在使用 TL16CP754CIPM 并设置为 RS485模式、在测试期间、他们发现只能通过 TX 引脚传输数据、而不能通过 RX 引脚接收数据。 现象如下:

如果从链接伙伴发送了1个字符、则未接收到任何字符。

如果链接伙伴发送了多个字符、则可能会收到一些错误的数据(不是相同的字符)。

我有可以离线与您分享的原理图、请将您的电子邮件地址发送给我。

客户对 TL16CP754CIPM 和 XR16V564DIV (EXAR)使用相同的硬件/软件、 XR16V564DIV 工作正常、而 TL16CP754CIPM 存在上述现象、这两个器件之间是否存在任何差异?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、

    您能否与我分享原理图、我可以在 RS485专家的帮助下进行回路? 您可以通过单击我的用户名来查找我的电子邮件。

    此致、

    Eric Hackett