This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546A VIH

Guru**** 2769495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002517/tca9546a-tca9546a-vih

器件型号:TCA9546A

 尊敬的先生:

该规格显示 VIH 最小值为0.7 x Vcc、它会影响 SD0~3/SC0~3还是仅影响 SCL/SDA?

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这仅适用于主 SDA/SCL 线路、因为 I2C 状态机的输入在这里、而不是在次级通道上。 该器件支持次级侧的电平转换、因此它们可以是与 VIH 的建议运行条件不同的值。

    -Bobby