This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:关于输出电流(总输入电流=0mA)

Guru**** 2938780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001262/lmh6525-about-output-current-total-input-current-0ma

器件型号:LMH6525

请告诉我们数据表的图11。

在数据表中、当总输入电流为0时、输出电流不是0。

当总输入电流为0时、输出电流可以流动多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 LVDS 输入的输入偏置电流似乎最大为20uA 我认为、对于150或300的增益、这将分别导致3mA 或6mA 的输出电流。 这不是高速放大器、因此我将把该线程重新分配给接口团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satou-San、

    您在该图中看到的此输出电流是由于器件的静态电流(典型值为33mA)。 请注意输出级配置:

    此致、

    Hasan Babiker