This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:TS3USB221 (D+/D-)可以支持 USB 器件和主机

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002398/ts3usb221-ts3usb221-d-d--can-support-the-usb-device-and-host

器件型号:TS3USB221

请问我们的 USB 多路复用器–多路信号分离器 TS3USB221 (D+/D-)是否能够支持 USB 器件和主机(OTG)?

我想使用这两个级联开关  
用例(1)
D+/D-(主机)- 1D+/1D-(器件)


用例(2)
D+/D-(器件)- 2D+/2D-(主机)


谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3USB221是一款无源开关、与链路中的主机/器件角色无关。