This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 TI 产品线中、是否有任何转换器可以将 RGB/ 12/16/18/24位转换为 HDMI?

Guru**** 2557070 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002441/is-there-any-converter-can-convert-rgb-12-16-18-24bit-to-hdmi-in-ti-line-up

主题中讨论的其他器件:TFP410

你(们)好  

我的客户正在考虑在其产品中添加 HDMI。

他们正在考虑采用具有  RGB/ 12/16/18/24位输出的 MCU。  

在 TI 产品线中、是否有任何转换器可以将 RGB/ 12/16/18/24位转换为 HDMI?

谢谢。

此致、  

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    这是 TFP410。 请注意、HDMI 流不能包含音频。

    此致、

    I.K.