This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:TXD、RXD、STB 引脚上的内部上拉电阻

Guru**** 2773375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002197/tcan1044v-q1-internal-pullup-on-txd-rxd-stb-pin

器件型号:TCAN1044V-Q1

您好、CAN 团队、

TI 具有具有带有 Vio (V 版本)和不带 Vio (非 V 版本)的 CAN IC、例如 TCAN1042 (V)-Q1和 TCAN1044 (V)-Q1。

在这个简化的内部方框图中、 TXD、RXD、STB 引脚上有到"VCC 或 VIO"的上拉电阻。

对于不带 Vio 的 CAN (非 V 版本)、该上拉电阻连接到 VCC;对于带 Vio 的 CAN (V 版本)、该上拉电阻连接到 Vio、对吧?

对于带有 Vio 的 CAN (V 版本)、当它在为 VCC 供电5V 之后但在为 Vio 供电(例如3.3V)之前、TXD、RXD STB 引脚上不会出现电压、对吧?

此致、

平田   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    您在这里的理解是正确的。 这些数字引脚将被上拉至 Vio 电压源(如果可用)。 对于非'V'器件、该源连接到 Vcc。  

    对于"V"器件、不为 IT Vio 供电、上拉源将不可用、因此上拉路径将导致 GND (或 Vio 电源线的浮动值)。 请注意、在该状态下可能存在其他泄漏路径、因此引脚状态不一定处于 GND 电位、但在大多数情况下是预期的。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的详细回答!!

    请注意、在该状态下可能存在其他泄漏路径、因此引脚状态不一定处于 GND 电势、

    当器件 在为 VCC 供电之后但在为 Vio 供电之前、 由于您提到的泄漏、TXD、RXD、STB 是否有可能出现高电压?  如果在为 Vio 供电之前出现高电压、则会出现问题、需要从系统的角度加以避免。

     我们是否需要在 TXD、RXD、STB 线路上使用下拉电阻器进行测量 、或者在没有下拉电阻器的情况下没有问题?

    如果没有下拉电阻器、我认为没有问题、但让我仔细检查一下。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    不可以、这是不可能的、因为这些引脚和 Vcc 电源之间不会存在明显的路径。 此目的不需要此类下拉电阻器。 我曲折地说、如果 Vio 悬空至某个值(例如0.5V)、而未激活、这些引脚可能会在该电压和 GND 之间漂移。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的详细解释。 我明白了。

    一如既往地感谢您的支持。

    此致、

    平田