This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:2.5V 和1.0V 模拟电源的电源定序

Guru**** 2770985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002008/dp83867ir-power-sequencing-for-2-5v-and-1-0v-analog-supply

器件型号:DP83867IR

大家好、团队、

我们从 EVM 和参考设计中了解 到、DP83867的2.5V 和1.0V 模拟电源无需单独定序。 特定电源稳压器的使能引脚直接连接到 Vin。 您能否确认相同。  

谢谢

Arun M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Arun、对于2电源模式(仅使用2.5V 和1V)、无需电源序列。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vikram