This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB935-Q1是否可以 P2P 代替 DS90UB953-Q1? DS90UB936-Q1是否可以通过 P2P 代替 DS90UB954-Q1?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB935-Q1, DS90UB953-Q1, DS90UB936-Q1, TDES954
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002315/ds90ub953-q1-whether-ds90ub935-q1-can-p2p-replace-ds90ub953-q1-whether-ds90ub936-q1-can-p2p-replace-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1DS90UB935-Q1DS90UB936-Q1TDES954

 DS90UB935-Q1 是否可通过 P2P 代替 DS90UB953-Q1?      DS90UB936-Q1 是否可以通过 P2P  代替 DS90UB954-Q1?

 TESR953 是否可以通过 P2P 代替 DS90UB953-Q1?       TDES954 是否可通过 P2P  代替 DS90UB954-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    可以、936可以 P2P 代替954、935 可以 P2P 代替953。

    您只需确保 CSI-2带宽、因为935和936可支持比另一对更低的 CSI-2带宽。 有关更多详细信息、请参阅数据表!