This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lmk01801问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001544/lmk01801-issue

主题中讨论的其他器件:LMK01801

我使用的是 lmk01801、我的要求是输出时钟除以1 (即输入50MHz 和生成输出50MHz)、再除以60 (即输入50MHz 和生成输出除以60) 、所以您可以为此 IC 实施 VHDL 程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我们不支持 VHDL 程序。

    请下载 TICS Pro https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    在"Select Device -> Clock Distribution with Divider"下、选择 LMK01801。

    这将为 LMK01801提供编程工具、便于轻松配置寄存器。

    如果需要、可以将寄存器设置导出到十六进制文件中。

    此致、

    Julian