This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS22:无交流耦合的直流偏置

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002133/sn65lvds22-dc-bias-without-ac-coupling

器件型号:SN65LVDS22

大家好、  

在没有交流耦合的情况下、是否可以在 LVDS 线路上进行直流偏置、 如图3 所示、但没有电容器? 不确定这是否会损坏 设备驱动程序?  

用例是与 FPGA (2.5V)配对使用的 SN65LVDS22 (3.3V)、直流偏置由2.5V 供电。 交流耦合在应用中不是一个选项、但客户希望获得额外的直流偏置保护。  

谢谢、此致、  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、 但需要像此处图5所示的一个升压电阻器网络: https://m.eet.com/media/1135468/330072.pdf 、并求解电阻器值的方程系统、以获得所需的直流偏置、摆幅和100 Ω 等效阻抗。 交流耦合连接要简单得多。  

    此致、

    I.K.