This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:TL16C754B &TL16C754C

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B, TL16C754C, TL16C752C, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001606/tl16c754c-tl16c754b-tl16c754c

器件型号:TL16C754C
主题中讨论的其他器件:TL16C754B、 TL16C752C、 TL16C752D

大家好、

 

我的客户正在考虑将 TL16C754B 替换为  TL16C754C,我想问您的建议。

 

问题是:

  • TL16C754C 是同一个系列和升级版本。 TL16C754B (例如 TL16C752B→TL16C752C→TL16C752D)?
  •  将 TL16C754B 替换为  TL16C754C 时、是否需要注意任何问题?

 

产品页面显示、这两者在功能上是相同的、但数据表看起来不同。

  

此致、

库鲁米赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米赫

    这些器件实际上在功能上是相同的、由于更新数据表所涉及的工作、数据表看起来也是如此不同。 我们倾向于专注于更新数据表的更近期和更相关的器件、因为这样做需要付出很大的努力。

    将 TL16C754B 替换为 TL16754C 不会是您的系统中的问题、但我已通知专家、如有必要、可进一步评论。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速响应。

    我将等待有关将 TL16C754B 替换为 TL16754C 的评论。

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈塞加瓦-圣

    感谢您的耐心、专家今天应该回答。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    我可以挖掘出的结果。 从 B 到 C 的转换看起来做了3个主要的事情:

    1) 1) 添加了较低电压(1.8V 和2.5V)的处理器支持

    2) 2)将数据总线时序从同步更改为异步、以更好地匹配行业标准
    3) 3) 每个通道自动 RS-485收发器控制

    从注1中可以看到、器件似乎经历了技术节点的变化、因此可能完全重新设计了器件。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我明白了、非常感谢您提供的详细信息!

    此致、

    Kurumi