This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:外部 EEPROM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002331/tusb4020bi-external-eeprom

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

我认为外部 EEPROM 对于设计 TUSB4020BI 并不重要。
我的理解是否正确?

您能告诉我需要 外部 EEPROM 的情况吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    TUSB4020B 不需要 EEPROM。  它通常用于客户想要更改报告的 VID/PID 或数据表中表3中所示的任何其他情况。  请注意、将空白 EEPROM 连接到集线器将强制集线器进入编程模式-因此、如果 EEPROM 是设计的一部分但未使用、则不应组装该 EEPROM、并且/或者不应组装 SDA/ SCL 上的上拉电阻器。  如果要在没有 EEPROM 或 SMBus 的情况下使用集线器、请确保 SMBUSz 为高电平。

    此致、

    JMMN