This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:最高结温

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002224/tca9543a-max-junction-temperature

器件型号:TCA9543A
主题中讨论的其他器件:TCA9548A

您好!

你好。

我们的客户想知道 TCA9543APWR 的 TJmax 是多少。 我已经检查了数据表、找不到它。

您能帮助我们提供这些信息吗?

电源 我注意到 TCA9548A 在其数据表中指定了 Tj、我们是否对 TCA9543A 具有相同的规格?

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我们不会在 TCA9543A 上标注 Tj。 建议的最大 Tj 为+5C、而建议 Ta 为90C。

    -Bobby