This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:使用背对背评估板、DFP <>UFP 用于通过 USB+PD 连接注入功率

Guru**** 2949630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002181/tusb1046evm-using-back-to-back-evaluation-boards-dfp-ufp-for-injecting-power-over-usb-pd-connection

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1064

我正在对 USB Type-C 充电集线器进行原型设计、该集线器允许 DP 交替模式流量通过。  

尽管产品特性列出了 EVM 可在 DFP 或 UFP 模式下运行(通过 I2C 控制)、但用户指南仅指定使用 type c 作为 UFP。 此外、该电路板仅具有 B 型和 C 型插座、因此连接不清楚(或不符合标准?) 如果 Type-C 是 DFP。

我的假设是、我可以在 以下配置中使用两个背靠背的 TUSB1046EVM:

TUSB1046EVM 处于 DFP 模式、连接到主机-从主机接收 USB SS + DP (2条通道)、充当主机的 PD 源。

通过 USB-B (?)发送 USB-SS 信号 插座、通过 USB3集线器、朝向第二个 EVM。

通过 DisplayPort 电缆向第二个 EVM 发送 DP 信号。

2.采用 UFP 模式的 TUSB1046EVM 连接到显示屏-接收 USB SS (来自 Type-B 插座)和 DP (来自 DP 插座)。

有什么 DFP 模式在 TUSB1046EVM 上运行的想法吗?  

或者、我可以使用以下配置:

TIDA01243 已连接到主机

通过 USB-A 插座向第二个 EVM 发送 USB-SS 信号

通过 mini-DP<->DisplayPort 电缆向 TUSB1046EVM 发送 DP 信号。

2.采用 UFP 模式的 TUSB1046EVM 连接到显示屏-接收 USB SS (来自 Type-B 插座)和 DP (来自 DP 插座)。

您能否评论一下、此设置是否适用于高速(2通道、4K@60fps) DP 流量、而无需其他组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1046仅用作 USB/DP 源(或 DFP)。 我认为产品页面上的困惑在于、从技术上讲、板载 PD 控制器可以针对上述每种模式(DFP、UFP 和 DRP)进行配置。 将 DP 视频源和 USB 主机分别连接到 DP 和 USB Micro-B 插座时、应使用 TUSB1046EVM。

    连接的 UFP (USB 器件/DP 视频接收器)使用 USB-C 插座来提供接收端应用、您将需要使用 TUSB1064EVM (充当 UFP)。  如果您要创建具有 DP 功能的 USB-C 集线器、则需要使用 TUSB1064 EVM、因为集线器的上行端口(侧面连接 PC 或笔记本电脑)将使用 TUSB1064。 PD 控制器配置必须进行更改才能执行电源角色交换、从而为连接的 DFP (笔记本电脑或手机)充电。