This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:合适的 TVS 二极管

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231, SN65HVD1040A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002278/sn65hvd231-appropriate-tvs-diode

器件型号:SN65HVD231
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1040A-Q1

我很难找到适用于 SN65HVD231的 TVS 二极管、因为其端子上的最大电压远低于其他 IC 上的最大电压!

查看 SN65HVD231的绝对最大额定值:

现在、为了进行比较、请查看 SN65HVD1040A-Q1的绝对最大额定值:

例如、CDSOT23-T24CAN 非常适合该 IC。

在我的例子中、我认为能够与 SN65HVD231配合使用的唯一 TVS 是 SM712-TP:

https://www.digikey.com/en/products/detail/micro-commercial-co/SM712-TP/2783868

我的推理中有误吗? 非常感谢所有关注这个问题的人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillherme、

    您的理解是正确的、SN65HVD231总线引脚额定值是一个范围、没有太多的保护二极管可以适应。 我们通常建议使用 PESD1CAN、但即使这些也不适用于该器件。 SM712-TP 是其他使用这些3.3V CAN 收发器的客户使用的一款器件。  

    这适用于哪种应用?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Eric!

    它适用于航天领域。 您是否知道在这种情况下 ESD 和 EFT 有多大问题、并且如果需要 SM712-TP 提供的额外保护?