This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:VCCA 与 VCCB

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002169/tca9416-vcca-vs-vccb

器件型号:TCA9416

大家好、团队、

如果我正确理解数据表、VCCA >= VCCB 或 VCCB >= VCCA。

可以确认一下吗?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第10节规定:

    TCA9416在1.08V 至3.6V 范围之外没有电源限制。 VCCA 可以高于或低于 VCCB。 内部电路将自动选择合适的电源以正确支持转换。 VCCA 也可以与 VCCB 相同、并且该器件可用作缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Hans、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett