This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:J14连接器基准

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, UNIFLASH, CC3235MODSF, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999407/launchcc3235mod-j14-connector-reference

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3235MODSFTMDSEMU110-U

尊敬的 TI:

您能告诉我 LAUNCHCC3235MOD 上 J14连接器的参考吗? 我在 BOM 中找不到它。

BR、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、

    J14不是组件。 它是 标签连接器的封装。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    在哪里可以找到此封装? 布局(原理图和封装)使用什么元件?

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、

    我无法从我们的数据库中共享符号和封装、但我进行了快速的 Google 搜索、并找到了以下内容: https://www.snapeda.com/parts/TC2050-IDC/Tag-Connect%20LLC/view-part/

    看看这是否适合您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    此10个引脚的连接器是否适用于端口为14个引脚的 XDS110调试探针?

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、

    您的目标是什么? 基于此线程和 此处的另一个线程、似乎您有一个 XDS110调试探针和一个标签连接器。 您需要直接对模块内部的 SPI 串行闪存进行编程。

    从您在上一帖子中共享的图3中、只有 JTAG 和 UART 信号、因此您将无法使用此信号对 SPI 串行闪存进行编程。 相反、您需要使用 SPI 编程器。

    对于您拥有的设备、我建议您使用 UART 使用 UniFlash 对您的模块进行编程。 这意味着您需要连接到模块引脚46和47。 确保有100k 的上拉电阻器连接到这些引脚。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    你说的正是我的目标。

    我正在使用 CC3235MODSF launchpad、为什么我需要使用100k 连接引脚46和47? 我不能只使用 JTAG 连接器(J2)? 如果是、您能否为我提供与 JTAG 连接器兼容的电缆参考、以便将其连接到 PC 并使用 Uniflash 刷写存储器?

    谢谢!

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、

    在此处参阅 CC3x3x Uniflash 用户指南 、 在此处参阅 CC3235MOD 量产线指南

    如果您使用 Uniflash 通过 CC3235对串行闪存进行编程、则必须使用 UART。 要使用此选项、您必须连接到器件的 UART 引脚、引脚46和47、这需要100k 上拉电阻。

    另一个选项是使用 Uniflash 生成编程映像、并使用外部现成工具通过 SPI 将映像直接编程到 SPI 串行闪存。 如果您要执行此操作、则必须移除电路板上的外部串行闪存、因为模块内部已经有一个外部串行闪存。 然后、您必须使用现成的工具 SPI 编程器。 您无法使用 XDS110、因为它仅具有 UART 和 JTAG。

    JTAG 不能用于对器件进行编程。 JTAG 只用于调试。 请参阅 有关 JTAG 调试接口的 CC3235技术参考手册。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CC3235MOD Launchpad 板。 为什么我需要在引脚46、47上添加附加连接? 它们已连接到 USB 连接器(J1)、对吗?  

    我想通过连接到板载 xds110的 USB 连接器(J1)使用 UART 来刷写外部闪存(模块中集成的32Mbit)中的代码。

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、

    我认为您是指 TMDSEMU110-U 调试探针、因为我从另 一个也 提到您的定制 PCB 的线程中感到困惑。  J2连接器与 TMDSEMU110-U 及其附带的 ARM Cortex 10引脚转换器适配器配合使用。

    现在我们只讨论 LAUNCHCC3235MOD LaunchPad、您希望 使用 UART 使用板载 XDS110对板载 CC3235MOD 进行编程。 如果您要执行此操作、则不需要任何其他硬件。

    请参阅 设计文件中包含的 LAUNCHCC3235MOD 原理图

    因此、当通过 J1并使用 Uniflash 将 Launchpad 连接到 PC 时、请注意、来自 J1的信号会传输到 U1、即 MSP432E4仿真 MCU。 然后、通过 UART 从  XDS_UART_RX XDS_UART_TX 信号建立通信、这些信号传输到电压转换器。 最后连接到模块的 UART 引脚46和47、最后连接到模块内部 CC3235 IC 的 UART 引脚。 然后、CC3235 IC 通过 SPI 对串行闪存进行编程。 这是对串行闪存进行编程的一种方法。  

    另一种方法是使用模块引脚13、14、15和17以及外部 SPI 编程器直接对串行闪存进行编程。

    希望这对您有所帮助、