This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:"CDR 锁定"始终未显示

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002004/ds250df810-cdr-locked-always-not-shown

器件型号:DS250DF810

您好的支持者:

 在 DS250DF810EVM_SNLU180B 指南文件中、我看到 CDR 的通道指示灯已锁定。  我使用 一个用于 TX 的 EV 电路板半有源方法、另一个用于 RX。 现在、我的系统链路和 QSFP-DD 电缆组件链路全部完成、"检测到信号"标记为绿色、但始终显示红色的"CDR 已解锁"。

 我更改了其他设置项、但仍然没有显示"CDR 锁定"。 那么,您能给我一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重定时器输入信号的数据速率(以 Gbps 为单位)是多少? 什么是数据模式?

    谢谢、

    Rodrigo Natal