This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:TLK10031在仅支持1G-KX 时自动协商

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001930/tlk10031-tlk10031-auto-negotiation-when-only-capable-of-1g-kx

器件型号:TLK10031

我们设计了一个具有 TLK10031 PHY 的电路、用于 VPX 超薄管道、因此我们将仅使用1G-KX 模式。   是否可以将 TLK10031配置为仅在1G-KX 模式下运行、但仍支持自动协商?   想法是、在自动协商期间、我们会向匹配的 UTP 器件报告、我们仅支持1G 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下支持 TLK10031工作模式的数据表。 可用的最接近模式是具有自动协商功能的双10G-KR/1G-KX。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo。  我假设、如果我们在"具有自动协商功能的10G-KR/1G-KX 模式下运行、TLK10031将根据匹配器件设置其模式。  换句话说、如果配对器件为10G、则我们的 PHY 会将自身设置为10G。  同样、如果匹配器件为1G。  是这样吗?

    请注意、我们的 TLK10031电路仅配置为1G 以太网。  我们仅希望启用1G 设备的自动协商。  这似乎是一种合理的情况。  在与配对设备协商时、我们会向其报告我们仅为1G、然后该设备会将自身设置为1G。   请告知我们是否有任何方法来设置 TLK10031。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设、如果我们在"具有自动协商功能的10G-KR/1G-KX 模式下运行、TLK10031将根据匹配器件设置其模式。  换句话说、如果配对器件为10G、则我们的 PHY 会将自身设置为10G。  同样、如果匹配器件为1G。  是这样吗?

    没错。  

    我们仅希望启用1G 设备的自动协商

    不支持具有自动协商功能的固定1G、仅具有自动协商功能的10G/1G。 在我看来、具有自动协商模式的10G/1G 似乎适合您。

    谢谢、

    罗德里戈