This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:用于 HD3SS3220的 Linux 驱动程序

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001531/hd3ss3220-linux-drivers-for-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我计划在 Jetson AGX Xavier 平台上使用具有 kernel-4.9的 HD3SS3220IRNHT。 我需要主机和设备模式功能。

您能给我提供 Linux 内核驱动程序(用于 kernel-4.9)和设备树条目来启动  HD3SS3220IRNHT 吗   

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun

    I2C 的使用是可选的、但强烈建议使用、并提供对 HD3SS3220的额外控制。 但 该器 件不需要驱动程序、您只需出席其中断并通过 GPIO 或 I2C 寄存器检查端口状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果没有器件驱动程序、主机/器件将如何切换?

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun

    请参阅 HD3SS3220数据表的第7.3.3节。 HD3SS3220将配置为 DRP (双角色端口)模式、并根据 CC1/CC2电压条件在主机/器件模式之间自动切换。

    谢谢
    David