This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:正确的控制引脚输入电流?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002134/sn65dp159-correct-control-pin-input-current

器件型号:SN65DP159

大家好、

您能否查看以下客户问题?

控制引脚被指定为最大值 30µA μ A (高电平输入电流)。 这是一个最小值为110kOhm => 3.3V/ 30µA μ s 的上拉电阻
但是、您在应用示例中指定了65kOhm。 哪个值/规格是正确的、或者电阻值在哪个范围内?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franz

    上拉/下拉/浮动电阻器配置将内部偏置设置为与表中显示的值不匹配的适当电压电平。

    电阻器容差

    [3级输入引脚]
    上拉:65K +/- 10%
    下拉:0至65k + 10%

    [2级(LVCMOS)输入引脚]
    上拉:0至65k + 10%
    下拉:0至65k + 10%

    谢谢

    David