This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:TX1p/n 和 RX1p/n 连接。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002190/hd3ss3220-tx1p-n-and-rx1p-n-connections

器件型号:HD3SS3220

大家好、

数据表显示"HD3SS3220不关心差分对极性"。
我可以交换正极和负极吗?
数据表中的内容是否正确?

TX1p = TXN1
TX1n = TXP1
RX1p = RXN1
RX1n = RXP1



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo-San

    交换极性没有问题、对于 USB 规范、所有 USB3 PHY 必须能够检测任何极性反转并进行补偿。 从器件的角度来看、HD3SS3220是无源开关、不处理 SS 通道上的信息、因此没有问题。

    谢谢

    David