This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:具有1MHz 自动工作温度范围的电平转换器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, LSF0102, TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001812/tca9517-q1-level-shifter-with-1mhz-and-autom-temp-range

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0102TXS0102-Q1

您好!

您是否有用于3.3V 至5V I2C 接口的电平转换器?

需要为 I2C 最大值 频率范围为-40°C 至+105°C 或125°C

TCA9517-Q1 和 TAC9617B 接近要求。

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102-Q1和 LSF0102是 无缓冲的普通电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Frederik、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Eric、 LSF0102 非常适合您!