This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:LED 信号低电平有效或高电平有效

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001660/dp83849i-led-signal-active-low-or-high

器件型号:DP83849I

对于以下信号、您能告诉我们这些 LED 亮起时的电压电平(高电平还是低电平)吗?

(1) LED_LINK_A/B

(2) LED_SPED_A/B

(3) LED_ACT_A/B

[备忘录]

根据 DP83849I 数据表中的图5-1:捆扎和 LED 负载示例、以下哪项是正确的?

(1) LED_LINK_A/B ="开"=电压"低电平"

(2) LED_SPED_A/B ="打开"=电压"低电平"

(3) LED_ACT_A/B ="开"=电压"高电平"

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下规格条目突出显示了电压电平:高电压= VledOH,低电压= VledOL:

    您对图5.1的理解是正确的。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram-San:

    感谢您的快速响应。

    我明白了。

    谢谢你。