This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 SN65DP159的可用性

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001929/sn65dp159-about-the-availability-of-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

我想使用 SN65DP159RGZ 输出3840x1080 @ 60p。 有可能吗?

数据表显示它与 HDMI 2.0a 兼容、因此我认为它可以在使用时不会出现带宽问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3840x1080是有效像素数、总像素数是多少? 所需的位/像素、24bpp 是多少?

    以计算总带宽

    总带宽=总水平像素*总垂直像素*位/像素* 60 * 10/8

    HDMI2.0带宽为6G/通道、总带宽为18G。 如果分辨率的总带宽小于18G、则 DP159可以支持该分辨率。

    谢谢

    David