This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:SN65MLVD206可驱动多少个接收器器件?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206, SN65MLVD207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000180/sn65mlvd206-how-many-receiver-device-can-sn65mlvd206-drive

器件型号:SN65MLVD206
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD207

大家好、

我的客户在 CPU 板和子板之间使用 SN65MLVD206/207进行通信:

它们有1个 CPU 板(1 sn65mlvd206)、1个主板(左右两侧有2个100欧姆端子电阻器)、7个子板(每个子板有1个 SN65MLVD207、无端子电阻器)、但客户发现如果他们只注入5个子板、通信良好、但如果他们注入7个子板、 然后错误代码发生了一段时间、因此我们需要您的意见:

 SN65MLVD206可驱动多少个接收器器件?

如何解决此问题?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    理论上最多可以驱动32个接收器。 但是、该数字在很大程度上取决于许多设计变量(数据速率、距离、存根长度、 PCB 布线等)、所有这些都可能影响信号完整性并显著降低支持的接收器数量。  

    另请注意、其系统的架构不正确。 由于有1个驱动器(具有 MLVD206的 CPU 板)和多个接收器(具有 MLVD207的子板)、因此这是一个多点连接。 在离驱动器最远的最后一个接收器上、应该只有1个端接电阻器。 驱动器也不应位于中间、而应位于主板的一个端点、如下所示:

    此外、端接电阻器应与传输线路的特性阻抗匹配(它们可以使用 TDR 进行测量)、并且不一定为100欧姆。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    `s 您的评论、现在客户的系统无法更改、因此可能仍需要您对以下问题的帮助:

    1、我们是否可以将左侧和右侧电阻器更改为150欧姆?

    2、如果系统未更改、那么您建议客户仍使用2端子电阻器、还是移除左侧或右侧的电阻器?

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    客户可以使用不同的电阻器值和放置方式进行实验、以确定这是否会改善问题。 这种限制是由于其系统架构造成的、因此在不更改系统的情况下(除了尝试较慢的数据速率)、没有其他太多可以完成的工作。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    非常感谢、还有一个问题、您认为客户是否需要同时保持左右电阻(他们将更改值)、还是只需在左侧或右侧保持一个电阻?

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    最好将两个电阻器保留在其架构中。 但是、它们的架构仍然不正确(请参考第一个答复)。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    明白了、非常感谢。

    此致、Sunny