This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1, TPS7B63-Q1, TPS7B70-Q1, TPS7B4253-Q1, TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001475/searching-ti-solution

器件型号:TPS7A43
主题中讨论的其他器件:TPS7B82-Q1TPS7B63-Q1TPS7B70-Q1TPS7B4253-Q1TPS7B7701-Q1

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有可以与"bd4269efj-ce2"竞争的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我们为您安排一个额外的工作日、以便我们为您了解这一点、我们将很快再与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    这里可以使用多个器件。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Prakash L

      BD4269 TPS7B82-Q1 TPS7B63-Q1 TPS7B70-Q1 TPS7B4253-Q1 TPS7B7701-Q1
    AEC Q100标准 是的 是的 是的 是的 是的 是的
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出 固定输出 可调节输出、跟踪输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3.
    输入电压(最大值)(V) 45. 40 40 40 40 40
    输入电压(最小值)(V) 5.5. 3. 4. 4. 4. 4.
    输出电压(最大值)(V) 5. 5. 5. 5. 40 20.
    输出电压(最小值)(V) 5. 3.3. 3.3. 3.3. 1.5 1.5
    固定输出选项(V) 5. 3.3、5 3.3、5 5、3.3 - -
    使能 是的 是的 是的 是的 是的
    电源正常 是的 是的 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷、非陶瓷 陶瓷、非陶瓷 陶瓷、非陶瓷 陶瓷、非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) - 25 55 40 60 60
    噪声(uVrms) - 450 - - - -
    精度(%) 3. 2. 2. 2. - 2.
    VDO (典型值)(mV) 250 400 300 300 350 350
    Iq (典型值)(mA) 0.07. 0.003. 0.019. 0.019. 0.04 0.6.
    热阻 θJA (°C/W) 130 59. 40 39.7. 45. 40
    最小封装面积(mm2) 19.159. 4. 32 32 19.071. 32
    封装类型 SOIC、SOPowerPAD HVSSOP、TO-252、WSON HTSSOP HTSSOP HTSSOP、SO PowerPAD HTSSOP