This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:PCA9555PW 在 Mouser 上列为停产、但在 TI 站点上处于活动状态

Guru**** 2931030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001095/pca9555-pca9555pw-listed-as-end-of-life-on-mouser-but-active-on-ti-site

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9555

为什么 PCA9555PW 在 Mouser 上列为 EOL、但在 TI 站点上为有效?  它是否仍然有效?  谢谢、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    从技术上讲、它仍然有效、但我们正在尝试将客户迁移到我们所有 I2C 器件的 TCA 版本。 我们建议使用 TCA9555、因为这是新设计过程中 PCA9555的更新版本。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、这对我们很有帮助。  我们在许多产品中使用该器件。  除了电源电压之外、我们还应该注意到任何性能差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    我不知道、但以防我通知我们的 I2C 专家进行跟进。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    数据表中列出了一个 INT 勘误表。 除此之外、电气特性也存在一些微小的差异。

    -Bobby