This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-EP:输出容差

Guru**** 2830465 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000879/sn65lvds31-ep-output-tolerance

器件型号:SN65LVDS31-EP

大家好、

在我们客户的一个应用中、他们需要提供 有关 SN65LVDS31-EP 容错的信息。 如果 LVDS 接收器(终端设备)出现故障、3.6V 电压将直接施加到差分输出 Y 和 Z 引脚。 参考博文提到 、SN65LVDS31-EP 输出可以承受 VCC+0.5V 电压、即使施加到输出端的电压(由于接收器故障)为3.6V (VCC 最大值)、这是否仍然适用?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    是的、因为绝对最大额定值表的 Vcc 范围为-0.5V 至4V

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    非常感谢您的回答。 Vcc+0.5V 也是绝对最大额定值的一部分吗? 还是在"推荐"范围内考虑?

    您能否帮助我们了解器件关闭时冷备用的情况? 这是否仍然适用? 冷备用部分提到、施加的 I/O 电压必须处于指定的建议工作条件内"。 Vcc+0.5V 是否是此建议运行条件的一部分?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    VCC + 0.5V 是绝对最大额定值、是的。

    如果器件关闭且系统正在使用冷备用、则建议的 I/O 电压范围为0至3.6V。

    此致、

    I.K.