This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS 与 Intel Elkhart Lake 的兼容性

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000737/dp83867is-dp83867is-compatibility-with-intel-elkhart-lake

器件型号:DP83867IS

您好!

根据文档、DP83886可用作 Marvell 88E1512 phy 的替代产品。

您是否拥有适用于 x86平台的 Windows 和 Linux 驱动程序,因为我计划将其与 Elkhart lake SOC 结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    下面是指向 TI 网页的链接、其中包含以太网 PHY 驱动程序列表。 还提供了用于 DP83867的 Linux 驱动程序。

    https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    我计划与英特尔 Elkhart 湖一起使用时对 Windows 10驱动程序的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    我们拥有的唯一驱动程序是我链接的网页上的 Linux 驱动程序。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因此、我们无法将此 PHY 用于英特尔 Windows 操作系统平台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    PHY 可与任何操作系统配合使用。 但是、我们只有 Linux 驱动程序可用。 如果您希望在 Windows 上使用 DP83867、则必须开发自己的驱动程序。

    此致、

    Adrian Kam