This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410EVK:DS100DF410EVK 和 USB2ANY EVK

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410EVK, USB2ANY, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001645/ds100df410evk-ds100df410evk-and-usb2any-evk

器件型号:DS100DF410EVK
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DS100DF410

您好!

我正在使用 USB2ANY EVK 连接 DS100DF410EVK、但  DS100DF410 GUI 显示"There are no USB2ANY interfaces"、只需确定我是否需要在 USB2ANY GUI 中配置 USB2ANY? 如单击"Select Interface"中的"I2C_"Select" USB2ANY FW 版本是否有任何要求?

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    如果您在 I2C 模式下使用器件、则应在选择的接口中选择 I2C。

    不需要 USB2ANY FW 版本。

    对于 USB2ANY 和 DS100DF410EVK 之间的连接、第一步是使用跳线将 EVK 电路板的 SDA、SCL 和 GND 接头引脚(位于引脚 J86上)连接到 USB2ANY 器件上的 SDA (J4-1)、SCL (J4-2)和 GND (J4-5)接头引脚。 然后、在"Slave"位置的 SMBus 模式接头上需要一根跳线、以确保正常运行。 如果安装了接头、SMBus 模式指示灯 LED 应呈绿色亮起。

    如果硬件设置正确、下一步是验证 USB2ANY 设备是否已连接到您的计算机。 在 USB2ANY Explorer 上、选择 OPEN DEVICE、GUI 顶部应显示一个序列号。

    最后、确保 USB2ANY 连接到 GUI 的最后一项检查是确保 GUI 中的从器件地址(如下所示)与 DS100DF410EVK 上的开关设置相匹配。 默认地址为0x30、这意味着 DS100DF410EVK 上的所有开关都处于关闭位置。

    此致、

    起亚拉赫巴