This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216IEVM:在使用 CDP 的情况下如何处理 D1P 和 D2P

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I, TUSB216IEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001274/tusb216ievm-how-to-process-d1p-and-d2p-in-case-of-cdp-use

器件型号:TUSB216IEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB216I

大家好、

客户使用 TUSB216I 来补偿信号质量、他们需要使用 CDP。

数据表的图8-1显示 D1P 和 D2P (D1M 和 D2M)在禁用 CDP 的情况下短接、并且在 EVM 上也短接。
我找到 了 E2E 、但在 EVM 的 E2E、数据表和用户指南上没有关于 CDP 的陈述。

您能否分享在引脚 需要 使用 CDP 时如何处理这些引脚?
无论 客户如何使用、D1P 和 D2P 是否必须始终短接?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    是的、对于 TUSB216I 器件、D1P 和 D2P 始终短接。  (D1M 和 D2M 引脚也始终短接)。

    CDP 模式旨在与短接的引脚配合使用。  在 TUSB216IEVM 上、6x2接头上的 CDP_Enz 引脚可通过将引脚跳线连接到其旁边的接地以启用 CDP 模式来保持低电平。  启用后、在发生下一个器件连接事件时、您将能够在 HS 握手之前看到 USB 总线上发生的 CDP 握手。  请注意、CDP 充电模式可能会消耗高达1.5A 的电流、如果正在测试 CDP 模式、则可能需要从外部为 EVM 供电。  如果 EVM 通过6x2接头的引脚1从外部供电、则应移除将上游 VBUS 连接到 EVM 电源的0欧姆电阻器、以防止 VBUS 上的电压反向驱动。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回答、我了解无论在什么情况下 D1P 和 D2P 始终短接。

    让我再问一个问题。
     Vcc 范围为2.3V 至6.5V。
    根据输入、是否有任何不同的操作?
    (例如、必须连接到 VBUS)

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    转接驱动器在整个 VCC 范围内的行为相同。   

    此致、

    JMMN