This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:在刚性柔性上驱动6G 和12G SDI

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001303/lmh1228-driving-6g-and-12g-sdi-across-rigid-flex

器件型号:LMH1228
主题中讨论的其他器件: LMH1297EVM

大家好、

你好。

我们的客户希望使用 LMH1228从一个硬板驱动6Gb、最终驱动12Gb SDI、并将其连接到另一个硬板上的同轴电缆引脚。

它们不能使用 SNLA288中描述的共面波法或使用拼接。 他们正在通过带状线寻求有关最佳方法的建议。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    最佳选择是将 LMH1228的 s 参数模型与您的客户带状线参数模型结合使用。 请让您的客户使用以下链接请求访问 LMH1228 IBIS-AMI 模型。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=216818∏_no=LMH1228&ref_url=sva_sds_dps

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你纳赛尔!

    但是、客户正在寻找路线指导。 是否有任何您可以建议的文档?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    PCB 布局指南通常位于数据表的末尾-第9段。 客户还可以查看 LMH1297EVM PCB 布局。 一旦客户申请访问 IBIS-AMI 文件、他或她也可以访问此 PCB 布局。

    此致、、Nasser