This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:以太网 PHY DP83822I 的与查询相关的 RESET_N 引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998877/dp83822i-query-related-reset_n-pin-of-ethernet-phy-dp83822i

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: TIDA-00928

您好!

我在我的设计中使用以太网 PHY DP83822I。  我有以太网 PHY DP83822I 的查询相关 RESET_N (引脚编号18)引脚。

1. RESET_N (引脚编号 18)是否 为施密特触发器输入类型?

2.如果 RESET_N 引脚为施密特触发器输入类型、请提供输入电压迟滞详细信息。

3.如果 RESET_N 引脚不是施密特触发器类型输入,那么输入类型是什么 ?

请传达。  

此致、

Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、您好!

    感谢您的查询。

    RESET_N 是 GPIO 类型、是专用输入。

    请参阅7.5级电气特性。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢  您的回复!

    以太网 PHY DP83822I 的数据表中提到 、最小复位脉 冲宽度= 10uSec。

    (有关详细信息、请参阅数据表第11页的第7.7节"时序要求"、"复位时序")

    这意味着复位应至少保持"低电平" 10uSec。  

    我的问题是->

    1.如果有噪声尖峰低于10uSec,PHY 是否会被重置?

    2.是否提供此计时10uSec 以保护 PHY 在 EMI/EMC 噪声条件下不会被错误复位 ?

    3.是否建议 在 PHY 的 RESET_N 引脚上连接0.1uF 电容器?

    4.如果未连接0.1 μ F 电容器,是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、您好!

    时序是在 加电期间识别自举引脚。

    如果您注意 数据表中指定的电路板设计指南、则不应考虑噪声性能。 如果您仍有问题、请提供电容配置、并根据测试进行填充或取消填充。

    我们已经针对所有的 EMI/EMC IEC 要求对器件进行了测试。 您可以参阅 TIDA-00928。

    此致、

    Sreenivasa