This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:查找适用于 LMH1218/LMH1219的参考设计和 IBIS 模型设计文件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999363/lmh1218-looking-for-the-design-files-of-reference-design-and-ibis-model-for-lmh1218-lmh1219

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1219LMH1297

您好!

我们将 LMH1218和 LMH1219用于12G SDI 应用。

您能为 LMH1218和 LMH1219的参考布局和 IBIS 模型提供帮助吗?

此致、

Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amith、

    1)。 请注意、您提到的是新一代器件。 您也可以查看 LMH1297数据表。

    2)。 LMH1219/18 PCB 布局和原理图:请使用以下链接查看和下载使用这两种器件的电路板的原理图和 PCB 布局。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00428

    3)。 我们需要您的公司电子邮件地址、以便能够访问这两种器件 IBIS-AMI 模型。 请向我提出朋友请求、并告知我您的电子邮件地址。 或者、您也可以将信息发送给您当地的 TI 销售联系人、并要求他们通知我。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    谢谢你。

    我们处于布局完成的最后阶段、希望继续使用 LMH1218/19器件。 如果您对使用这些器件的12G SDI 功能有任何疑问、请告知我?

    2.明白了。 这些位于 Altium 中、我们将尝试转换为 Allegro。

    3.我已经通过 TI 向您发送了连接请求。 请接受。 我将在 此处分享所要求的详细信息。

    此致、

    Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amith、

    您可以继续使用 LMH1219和 LMH1218。 LMH1297具有 LMH1219和 LMH1218的集成功能。

    我刚刚接受了您的连接请求。

    此致、Nasser