This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848H-MAU-EK:我的 MCU 未检测到 DHCP IP 的 DP83848 MAU 评估板

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001736/dp83848h-mau-ek-dp83848-mau-evaluation-board-with-my-mcu-not-detecting-dhcp-ip

器件型号:DP83848H-MAU-EK

DP83848 MAU 评估板、我的 MCU 未检测到 DHCP IP 地址。 我将 DP83848 MAU 评估板与 MII 相连、但无法检测 DHCP IP、我正在使用 STM32F4发现板、在我的 IDE 中、我无法通过 DHCP 检测 IP。 请在这方面帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解问题是在 RJ45侧还是 MAC 侧链路上、您能告诉我以下信息吗:

    1.连接电缆后链路 LED 是否亮起?

    2. MII 的电源跳线是否正确设置为3.3V 或5V (根据 MAC 侧的要求)。

    3.您是否有权访问 PHY 寄存器?

    --

    此致、

    Vikram