This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:LVTTL、LVPECL 转换器件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23, SN65EPT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001749/sn65lvelt23-lvttl-lvpecl-conversion-device

器件型号:SN65LVELT23
主题中讨论的其他器件: SN65EPT22

尊敬的 TI 团队

我收到了我们客户的一个器件请求、该器件可以在单个芯片上将 LVTTL 转换为 LVPECL、将 LVPECL 转换为 LVTTL。

查看网页、似乎没有此类器件、但如果您有任何信息、请告诉我。
(有一个将 LVPECL 转换为 LVTTL 的器件、如 SN65LVELT23。)

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我们在单个封装中没有这样的器件。 它们可以将 SN65EPT22用于 LVTTL 到 LVPECL、 将 SN65LVELT23用于 LVPECL 到 LVTTL。

    此致、

    I.K.