This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:具有 TPS25750和 BQ25731的移动电源应用

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000932/tps25750evm-power-bank-application-with-tps25750-and-bq25731

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731TPS25750USB-PD-CHG-EVM-01

大家好、

我的客户 考虑使用 TPS25750和 BQ25731来设计移动电源(电池)应用。
对于以下 E2E 主题、有以下评论。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994386/tps25750evm-how-does-bq25731-terminate-charging-when-the-external-battery-is-used/3691235#3691235
----------------------
TPS25750EVM 仅支持板载仿真电池。  如果您希望将电路板实际连接到外部电池、则应使用 USB-PD-CHG-EVM-01。
----------------------
根据上述注释、 我了解 BQ25731不应由 TPS25750控制、而应由应用的外部 MCU 控制。
换句话说、 TPS25750和 BQ25731之间不应连接 I2C 线路。
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    TPS25750无法监测 BQ25731的电流和电压以完成充电终止功能、因此必须由外部器件完成此功能

    DFP 模式下、当用于为 Type C 连接器供电时、它确实能够将 BQ25731配置为正确的输出电压和电流限制。  当用作 UFP 时、它还可以根据 C 型 PDO 信息设置电池充电的充电电压和电流。

    可以让外部 MCU 完成所有模式下所需的所有任务、并将 TPS25731的 I2C 端口和 TPS25750的 I2CS 端口连接到 MCU、 或者、也可以将 TPS25750的 I2Cm 端口连接到 BQ25731 I2C 端口的 I2C 端口、然后将 MCU 连接到 TPS25750的 I2CS 端口。  通过此配置、您可以使用 I2CW 和 I2CR 命令更新 BQ25731

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢你的答复。

    如果我们可以 使用 TPS25750EVM 和 TPS25750应用定制工具实现充电终止功能、我认为这是我的客户设计的最佳方式、因为它不需要外部 MCU。
    我听说 我们可以通过 BQ27531的引脚控制(而不是 I2C 访问)终止充电、如下所示。  
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999851/bq25731-terminates-charging
    在 本例中、我假设设置一个外部充电电流监视器来控制 BQ25731的 ILIM_HIZ 引脚。

    您认为这是一种合理的设计 移动电源(电池)应用的方法吗?
    您对该建议有何看法?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    TPS25750没有执行 BQ25731充电终止所需的功能。  它将需要一个外部 MCU 来执行充电终止。

    可以将引导函数从 EEPROM 移到 MCU 中、以节省一些额外成本。

    此致、

    卡盘