This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:支持 CAN 2.0B?

Guru**** 2541320 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, TCAN4550-Q1, TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001778/tcan4551-q1-support-can-2-0b

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550-Q1TCAN4550EVM

大家好、

我的客户目前正在调查汽车 CAN 总线解决方案、您能帮助回答客户的以下问题吗?

  1.  TCAN4551-Q1是否 支持 CAN 2.0B?
  2. TCAN4551-Q1似乎支持 SPI 接口、我们是否有任何 MCU 器件型号可建议客户一起使用?
  3. 我们是否有任何其他参考设计可提供给客户?  我发现我们有 一个图106。 在数据表中、它已经显示了原理图、应该是客户的好示例。

谢谢!

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您将此内容引入 E2E、并很高兴听到客户正在评估 TCAN4550-Q1。

    1.是的、TCAN4550-Q1确实支持 CAN 2.0B。

    2.任何具有 SPI 模块的 MCU 都可以工作。 我们有使用 MSP430变体生成的启动代码、但我们并不一定只推荐使用该 MCU。  

    TCAN4550EVM 也是一个很好的参考、BOOSTXL CANFD 板也是如此、它在可插入 MSP430 Launchpad 的电路板上将 TCAN4550-Q1与 LIN 收发器组合在一起。 所有这些示例都适合客户作为示例。  

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的热情反馈和支持、我会告诉客户!  

    Kai