This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:TCA9517ADGKR 和 TCA9517DGKRQ1之间的差异

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001669/tca9517a-difference-between-tca9517adgkr-and-tca9517dgkrq1

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517

您好、TI 专家

我们已将 TCA9517DGKRQ1用于原型版本1,但目前该器件在任何地方均不可购买(DigiKey 和 Mouser)。TI 也不提供样片。 我们发现 TCA9517ADGKR 在功能上与 TCA9517DGKRQ1相似。我认为它们之间存在工作温度差异,除此之外,这两个 IC 之间的差异是什么?
我们能否使用 TCA517ADGKR 代替 TCA9517DGKRQ1?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    TCA9517A 提供比 TCA9517更高的争用电平阈值 VILC、该阈值允许连接到下拉能力较弱的从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!  

    Li、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett