This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306–Rref1 >Vref2问题

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999069/pca9306-pca9306-rref1-vref2-question

器件型号:PCA9306

该电路在下图中设计、我们测量了 PIN2的值为3.31V;PIN7的值为3.25V。 Vref1>Vref2对器件有何影响?  

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、不应存在电压差。 µA 某处的泄漏电流为0.3 μ A。

      I²C、这些电压正常;PCA9306仍将作为 Δ I 开关工作。 (电压将被钳制在 EN −0.8V、但上拉电阻器会对此进行处理。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    如果 VREF1 = VREF2=3.3V 且 VEN 达到3.3V、则意味着 Vgs 电压为~0V、这将导致开关无法 开启。 是这样吗?

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vgs = 0V 时、晶体管实际上不会导通。

    但是、图中仅显示了基准晶体管、这在该应用中无关紧要。 其他 I/O 之间有类似的晶体管、这些晶体管在 I/O 引脚上的电压变为低电平时打开。

    (在该图中、没有直流电流流经200 kΩ 电阻器、因此您只需将 EN 直接连接到最低电源即可。)