This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB947-Q1:器件是否启用 OLDI 端口输入,即使链路检测状态(0x0c bit[0]= 1b'0)为低电平?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001257/faq-ds90ub947-q1-does-device-enable-oldi-port-input-even-link-detect-status-0x0c-bit-0-1b-0-is-low

器件型号:DS90UB947-Q1

你(们)好

我的客户正在为 CID 应用程序开发947<->948。

现在他们遇到了一些问题  

当他们使用948测试仪显示模块测试947时、0x0c 位[0]为高电平、显示正常。

但是、当他们使用948 0x0c bit [0]的客户显示模块测试947时该模块为低电平、显示也正常。 客户无法通过 BCC 访问 DES。

正如我在949中遇到的、如果链路检测状态失败、则 HDMI 输入端口未启用。 显示是 NG。

即使链路检测状态(0x0c bit[0]=1b'0)为低电平、器件是否启用 OLDI 端口输入? 这与链路检测状态无关、它用于在链路通道上输出数据??

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "链路检测端口0/Port1"(0x0C[0])寄存器指示器件是否检测到反向通道信号。 如果 "link detect Port0/Port1"寄存器为0、则表示出于某种原因它没有检测反向通道信号。 无论是否存在反向通道信号、947都应始终发出正向信号。 请验证您是否遵循了947和948数据表"上电要求和 PDB 引脚"部分中的启动过程?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    让我先检查这些器件的加电要求。