This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB913A-Q1:UB913是否支持 UB964的 BT 601格式?

Guru**** 2812945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001329/faq-ds90ub913a-q1-does-ub913-support-bt-601-format-with-ub964

器件型号:DS90UB913A-Q1

你(们)好

我的客户正在考虑使用913和964。

他们想知道913/964是否可以支持 BT 601格式1280x720@30fps (YUV 422 8位)。

我认为这不是问题、但我想再与团队确认一下。

您可以帮助确保这一点吗?

还有一个问题

我们的 DES 使用固定的 CSI 输出带宽。 因此、在发送所有数据后、在使用 LP11获取下一行数据之前的剩余时间将为空。

那么、我对以下时序图的理解是正确的??

这是线级图。  1-1是第一个摄像头/第一行、1-2是第一个摄像头/第二行。

感谢您一如既往的支持~!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    客户的913A/964设置没有问题。 964是一款四路解串器、可将多达4个100万像素摄像头传感器的数据聚合到多达2个 CSI-2输出端口。 唯一需要检查的是每个输出端口的 CSI 输出带宽是否大于定向到该端口的输入带宽之和。  

    对于该系统、我看到没有带宽问题。 在我的计算中、我将做出一些假设(例如、每个 CSI-2数据通道的速率为1.6Gbps)。  

    您可以参考此 FPD-Link 培训视频、详细了解影响输入和输出带宽计算的变量:

    https://training.ti.com/csi-2-aggregation-breakdown?context=1134310-1139225-1148220

    假设使用轮询转发、您对 CSI-2聚合的理解是正确的。 输入端口将循环、每个端口轮流向相应的输出端口发送数据包。 在第2种情况下、传输4-1数据包、需要等待其他输入端口循环。 在等待期间、它将处于低功耗状态。 您可以参考 UB960数据表中的图7-7、7-13和7-14、以获得有关此功能的其他视觉效果。

    最棒的

    Justin Phan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Justin~~的快速回复!!