This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:(VOH/VOL)的输出阻抗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001358/ds90lv012a-output-impendence-for-voh-vol

器件型号:DS90LV012A

您好、专家、

我的客户正在考虑使用 DS90LV012A 和 SN65LVDS2DR。

您能否为每个器件提供有关 VOH 与 IOH 以及 VOL 与 IOL 的知识? (如果可能,他们希望获取所有最大值、最小值和典型值数据)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    此信息应在 IBIS 模型中提供。

    此致、

    I.K.