This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV019:RCVR 被禁用时未使用的输入

Guru**** 2951520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001453/ds90lv019-unused-inputs-when-rcvr-is-disabled

器件型号:DS90LV019

我们使用 DS90LV019 LVDS 驱动器/接收器进行设计。

我们将使用驱动程序部分、但不需要接收器部分。

因此、我们将通过将 RE (NOT)输入连接到 VCC 来禁用接收器部分。

在这种情况下、保持接收器输入引脚未连接是否存在任何问题?

还是应该将它们连接到高电平和低电平、例如 RI+连接到 VCC、R-连接到 GND?

还是应串联电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    当 RE#为高电平时、您可以使接收器输入引脚保持断开状态。

    此致、

    I.K.