This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:TCAN334's TX &放大器;RX 电压是否可以支持3.3V &放大器;5V?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999750/tcan334-does-tcan334-s-tx-rx-voltage-could-support-3-3v-5v

器件型号:TCAN334
主题中讨论的其他器件: TCAN1044V

大家好、

DIN TCAN 和 TLIN 是一款很好的新器件

TCAN334  的 TX 和 RX 电压是否可以支持3.3V 和5V?

如果不是! 您能 向我推荐合适的解决方案吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    由于 TCAN334的逻辑引脚具有5V 的绝对最大额定值、因此存在5V 逻辑会损坏器件的风险。 它是否需要是3.3V CAN 总线? 或者5V CAN 总线收发器能否正常工作?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户 情况如下  

     

    电流

    未来

    MCU

    5V

    3.3V

    LIN/CAN Tx

    5V

    ??

    传感器

    9V

    9V

     

    客户 希望所有 Tx 都能在3.3V 电压下工作、  

    您能 向我推荐合适的解决方案吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我们具有"V"后缀的5V CAN 器件、例如 TCAN1042V 和 TCAN1044V、支持逻辑电平转换为单独的 IO 电压。 这使得它们与3.3V 和5V 逻辑兼容、同时由 CAN 收发器的5V 电源轨供电。  

    这听起来是否与客户正在寻找的内容类似?

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    目前 客户的 MCU 为5V,并已使用竞争对手的 IC!

    因此,如果我希望 客户现在可以用我们的 TCAN 替换,我需要 推荐 一个能够在5V 电压下工作的 LIN/CAN Tx,

    但 将来 MCU 将被3.3V 取代!  客户不想在将来更换 IC、如果我们的 IC 可以满足他的两个要求"Tx 可以在3.3V 和5V 电压下工作" 、!  

    我们会发现这种情况!  下一个项目也将获得成功!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    任何"V"器件听起来都能满足这一需求。 对于5V 数字接口、Vio 可连接至5V 电源轨。 当更改为3.3V 时、可将其提供给 Vio 引脚、从而使 RXD 和 TXD 能够在较低的电压下运行。 但是、收发器本身(TCAN1042V、TCAN1044V)需要为 CAN 收发器提供5V 电压。 您是否知道5V 电源轨在切换到3.3V MCU 后是否仍然存在?

    所有这些器件还与 TXD 的3.3V 输入电平兼容。 即使对于5V 器件、此输入的阈值也足够低、可以在此处兼容。 但是、非'V' 5V 器件上的 RXD 输出将输出5V 电位。 如果3.3V MCU 引脚无法承受这种情况、"V"版本将有助于使用 Vio 引脚转换此输出。  

    我们不提供任何可在5V 和3.3V 的 Vcc 下运行的器件。 如果需要更改收发器的电源电压、则需要使用不同的收发器。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    了解  

    然后、我将把它分为两个系统、并向客户推荐它!

    请帮助确认以下配置是否正确? Thx

     

    电流

    未来

    MCU

    5V  

    3.3V

    LIN/CAN Tx

    5V -->  使用  TCAN1042V/ TLIN1021A

    3.3V->

    使用 TCAN334/TLIN1021A  

    传感器

    9V

    9V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    没关系。 您是否知道系统在移至3.3V MCU 后是否会继续具有5V 电源轨? 如果是、则 TCAN1042V 可以同时用于这两种情况。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的帮助和反馈!

     我将与客户密切讨论此案例,如果我有任何信息,我将向您提供反馈。