This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD201:差分 IO 阻抗

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001187/sn65mlvd201-differential-io-impedance

器件型号:SN65MLVD201

我正在查找有关 M-LVDS 驱动程序(SN65MLVD201)之一的其他信息。  我特别想确定驱动器处于未通电状态时,差分 IO (A 和 B)是否仍然具有高阻抗(可以承受由另一个驱动器从外部驱动的线路)?  这是您可以帮助的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、差分 IO 在未通电状态下仍然具有高阻抗。

    此致、

    I.K.