This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:是否可与 UB960配合使用?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953, DS90UB953-Q1EVM, DS90UB953-Q1, TDES960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001181/tser953-whether-can-be-used-with-ub960

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1EVMDS90UB953-Q1TDES960

你好。

最初我们考虑使用 UB953-UB960对、但  UB953存在可用性问题。

我们可以看到 TSER953可用、   这与 UB953的温度范围不同。

现在我们考虑使用 TSER953 而不是 UB953。

您能否确认 TSER953 与 UB960兼容?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    TSER953仅与 TDES 产品兼容、不与 FPD-Link 产品兼容。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    在 TI.com 的 TSER953网页 上、DS90UB953-Q1EVM 作为 TSER953的开发板呈现。

    根据我们所认为的这些信息、TSER953与 DS90UB953兼容、并且我们 希望 使用它 、而 DS90UB953不可用。

    如果 这两个器件不兼容、您可以为 TSER953提议什么评估板?

    TSER953  手册中指定了 TDS960、但尚未提供。

     是否 提供 TDS960的一些初步数据表?

    我们能否提供此器件的样片、RTM 日期是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    TSER953和 DS90UB953-Q1共享同一开发板。 您可以购买 DS90UB953-Q1开发板并使用 TSER953进行评估。 但这并不意味着 Tser 和 FPD 器件可以互操作。 它们不符合相关参数要求或进行筛选、以确保它们能够在 PVT 之间可靠地进行互操作。  

    对于 TDES960、应在数周内将其发布到 TI.com、因此请继续关注 TI.com 以了解发布信息。 我们无法发布初始数据表、但您应该很快会在 TI.com 上看到完整数据表  

    如需器件样片、请与您当地的 TI 销售代表或分销商联系  

    此致、

    Casey