This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD37:如何获得 Y、Z 引脚的输出阻抗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001078/sn65hvd37-how-to-get-output-impedance-for-y-z-pin

器件型号:SN65HVD37

你(们)好

我的客户对  SN65HVD37有2个问题。  

请帮助解决这些问题。 不胜感激。  

当 IOH=-8mA 时、数据表显示引脚2 (接收器)上的 VOH (最小值)为2.4V。  

客户希望将引脚2连接到另一个器件、VIH (min)为2.64V。 那么、这是问题所在。  

IOH 实际上不是-8mA、而是在其应用中只有几 uA、是否有任何图显示了 y 轴的 IOH 和 x 轴的 VOH?  

客户希望得出这样的结论:"当 IOH 为几 uA 时、VOH 高于2.64V"、因此在 这种情况下、他们可以使用 SN65HVD37。  

2. Y 和 Z 引脚的输出阻抗(欧姆)是多少?客户如何计算?

数据表中的引脚 Y 和 Z 没有 VOL、VOH。  

请告诉我们。  

谢谢。

此致、

Jo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    借助 R 引脚的小负载电流、您可以预期电压电平远接近典型的指定值。 仅消耗几 uA 电流、我预计不会出现任何问题、无法满足该次级器件的输入要求。  

    可以使用数据表图10中的 I-V 图来估算驱动器的输出阻抗。 您使用的实际阻抗值将取决于您的预期工作条件。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric  

    感谢您的回复。  

    关于 驱动器的输出阻抗、图10显示 了 RL:差分负载电阻。  

    这是否意味着阻抗串行连接到引脚 Y 或引脚 Z?

    由于 RL 存在"差分"、不应该是引脚 Y 和引脚 Z 之间的电阻?  

     还需要与您确认"差分输出电流"的含义。

    这是否意味 着流入引脚 Y 和引脚 Z 的电流差?

    请在"线程跟踪工具包"中查看有关此应用的更多详细信息

    谢谢。

    此致、  

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    当激活时、输出驱动器将一个输出引脚拉向 Vcc、另一个拉向接地、以在两条总线线路之间产生电压差。 该差分电压被描述为引脚 Y 上的电压减去引脚 Z 上的电压。理想情况下、该差分电压与 Vcc 至 GND 相同、但在输出阻抗下、由于驱动 FET 上的压降、我们看到的差分较小。 可以通过查看两个引脚上的压降(驱动差分电压和 Vcc - GND 电势之间不同)和流经驱动器的电流来估算驱动器的阻抗。 图10显示了这种关系、但它不遵循典型的 V = IR 曲线、因为驱动器的阻抗很复杂且随输出电流变化。 因此、我们提供了输出特性图、而不是阻抗的固定值、以便可以根据系统条件估算实际行为。  

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001078/sn65hvd37-how-to-get-output-impedance-for-y-z-pin/3699325 #3699325"]

    "差分输出电流"的含义。

    这是否意味 着流入引脚 Y 和引脚 Z 的电流差?

    [/报价]

    是的、差分输出电流是指从一个驱动器引脚流出并流入相反的极性引脚。 该电流路径最终从 Vcc 经由一个驱动器引脚、总线终端、第二个驱动器引脚和接地。  

    此致、
    Eric Schott