This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:I2C 模式期间意外配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001366/tmds181-unexpected-configuration-during-i2c-mode

器件型号:TMDS181

各位专家、您好!

我的客户对 TMDS181有疑问。
此器件有2种配置方法、一种是引脚搭接、另一种是 I2C。
在数据表中、启用 I2C 时、I2C 会覆盖引脚搭接配置。
那么、我们是否可以保持与配置为 NC 相关的所有输入引脚? 还是应该连接寄存器以保持特定的电压?

这个问题来自我们担心即使启用了 I2C、配置也会被 PIN 更改。 由于数据表中仅说明 I2C "改写"了设置、因此如果 I2C 未更改设置、我怀疑可以按引脚更改设置。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    当 TMDS181处于 I2C 模式时、TMDS181将由默认 I2C 寄存器值而不是引脚设置进行配置。

    谢谢

    David